Posição dos gabinetes
PERIGO |
|---|
|
risco de choque elétrico, explosão ou arco
voltaico
Não pise nem suba nos gabinetes.
O não cumprimento destas instruções poderá resultar em morte ou ferimentos graves.
|
- Instale a tampa de interconexão do kit de instalação 0M-99582 na lateral direita (vista frontal) do gabinete de potência mais à direita usando as porcas M6.
- Mova o painel lateral do lado direito (vista frontal) do gabinete de E/S e instale-o na lateral direita do gabinete de potência mais à direita.
- Realize as seguintes etapas em todos os gabinetes de energia:
- Remova os 12 parafusos e abra a porta do ventilador dos gabinetes de energia.
- Desconecte os cabos entre a porta do ventilador e os gabinetes de energia.
- Levante a porta do ventilador e remova-a.
- Desconecte os dois cabos de cada um dos blocos de potência centrais.
- Afrouxe os parafusos e puxe os blocos de potência
centrais. Cuidado para não danificar os cabos.
AVISO RISCO de dano ao equipamentoCubra os blocos de potência quando removidos do gabinete de energia para evitar poeira nos blocos de potência.O não cumprimento destas instruções poderá resultar em danos do equipamento. - Solte os parafusos e remova a placa abaixo dos blocos de potência.
- Instale a porta do ventilador temporariamente em todos os gabinetes de energia e fixe-os com dois parafusos.
- Empurre o gabinete de E/S e os gabinetes de energia, um de cada vez, em direção ao suporte de fixação traseiro. Os gabinetes serão encaixados às saliências cônicas do suporte.
- Prenda os gabinetes à parte traseira dos suportes de fixação, apertando os dois parafusos na parte frontal do gabinete. Torque de 50 Nm (36,87 lb-pés)
- Remova as portas dianteiras do gabinete de energia.
- Abaixe os dois pés da frente em todos os gabinetes até tocarem o chão. Use um nivelador para certificar-se de que os gabinetes encontram-se nivelados. Use os calços de nivelamento fornecidos caso necessário.
- Instale o suporte de agrupamento superior na parte superior dos gabinetes e fixe-o com os parafusos fornecidos.
- Fixe os parafusos M6 do kit de instalação, da direta para a esquerda, nas cinco posições demarcadas entre os gabinetes de energia e as quatro posições marcadas entre o gabinete de energia e o gabinete de E/S, para prender os dois gabinetes.
PERIGO