990-5810D-024

Kit de instalação 0M-99130

Peça

Usada em

Número de unidades

Cabo de fibra ótica 0W11378 Conexão de cabos de sinal entre o gabinete de E/S e os gabinetes de energia

1

Cabo de fibra ótica 0W11384

1

Cabo de fibra ótica 0W11385

1

Cabo de fibra ótica 0W12213

1

Cabo de fibra ótica 0W98928

1

Abraçadeiras para cabos de sinal
820-0176

50

Sensor de temperatura 0M-1160 Conecte os seguintes cabos de sinal entre o gabinete de E/S e os gabinetes de baterias clássicas:

2

Término para Modbus
730–0532
Conexão dos cabos Modbus

2

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?