Remoção do gabinete de energia do palete
| AVISO |
|---|
|
RISCO de dano ao equipamento
Assegure-se de que o piso esteja nivelado e que possa
suportar o peso do macaco ao transportar o gabinete.
O não cumprimento destas instruções poderá resultar em danos do equipamento.
|
| AVISO |
|---|
|
RISCO de dano ao equipamento
Cuidado para não danificar os cabos ao usar o macaco.
O não cumprimento destas instruções poderá resultar em danos do equipamento.
|
- Pegue o kit 0M-816661 de instalação fornecido com o palete do gabinete de E/S. Use o macaco e a placa de proteção do piso no kit para todos os gabinetes neste procedimento.
- Coloque a placa de proteção do piso abaixo do palete na parte traseira do gabinete.
- Coloque o macaco do kit de instalação no orifício
do suporte de transporte na traseira do gabinete.
ATENÇÃOrisco de inclinaçãoNão use o macaco no suporte de transporte frontal e traseiro ao mesmo tempo.O não cumprimento destas instruções poderá resultar em morte, ferimentos graves ou danos do equipamento. - Solte e retire os parafusos do suporte de transporte traseiro e da peça intermédia do palete. Guarde as duas peças intermédias do palete para a etapa 8.
- Use uma furadeira com o soquete hexagonal fornecido para
ativar o macaco. Deslize-a para a posição no suporte para
que toque na placa de proteção do piso.NOTA: Reduza o torque da furadeira ao mínimo, para evitar chicote.
- Use o macaco para levantar a palete para a posição superior.
- Remova a parte traseira e intermédia do palete. Guarde a peça intermédia do palete para a etapa 8.
- As peças do palete que foram removidas nas etapas 4 e 7 devem ser colocadas embaixo do suporte de transporte.
- Abaixe o gabinete para o suporte usando a furadeira.
- Mova a placa de proteção do piso e o macaco da parte traseira para a parte frontal.
- Solte e remova os parafusos do suporte de transporte frontal.
- Use uma furadeira com o soquete hexagonal fornecido para ativar o macaco, deslize-a para a posição no gancho e eleve o palete para a posição superior.
- Remova as pelas frontais do palete.
- Use o macaco para abaixar o gabinete até que as rodas toquem o piso. Remova o macaco e a placa de proteção do piso.
- Empurre o gabinete e remova as peças remanescentes do palete.
- Remova o suporte de transporte frontal e traseiro.
Agora, o gabinete pode ser movido até a área de instalação usando as rodas integradas.