990-5810D-024

Conexão dos cabos de energia

O condutor do eletrodo de aterramento deve ser instalado conforme a NEC 250.30 e dimensionado conforme a NEC 250.66.

Vista frontal superior da área de conexão de energia no gabinete de E/S

  1. Conecte o condutor de aterramento de equipamento à barra de aterramento de equipamento.
  2. Conecte os cabos da bateria aos terminais + e - da bateria.
  3. Conecte os cabos de saída.
  4. Conecte os cabos de entrada.
  5. Aplicável apenas a sistemas com alimentação dupla: Conecte os cabos de bypass.
  6. Aplica-se apenas a sistemas de aterramento de alta impedância:
    NOTA: Para sistemas de aterramento de alta impedância, a instalação deve incluir um circuito de detecção de fuga terra.
    1. Abra a porta pequena do lado direito.

      Vista frontal do gabinete de E/S

    2. Remova o barramento jumper.
    3. Conecte uma impedância externa entre o terminal "E" e a barra de aterramento de equipamento de acordo com o NEC 2014 artigo 250.36.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?