990-5810D-024

Montagem do suporte de fixação frontal

  1. Prenda o suporte de fixação frontal à frente dos gabinetes usando os parafusos fornecidos.

    Vista frontal do gabinete de E/S e de dois gabinetes de energia

  2. Fixe o suporte de fixação frontal ao solo.
    NOTA: Os parafusos para fixação no solo não são fornecidos.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?