990-5810D-024

Remoção do gabinete de E/S do palete

AVISO
RISCO de dano ao equipamento
Assegure-se de que o piso esteja nivelado e que possa suportar o peso do macaco ao transportar o gabinete.
O não cumprimento destas instruções poderá resultar em danos do equipamento.
AVISO
RISCO de dano ao equipamento
Cuidado para não danificar os cabos ao usar o macaco.
O não cumprimento destas instruções poderá resultar em danos do equipamento.
NOTA: Remova os kits de instalação do palete e guarde para usar posteriormente.
  1. Pegue o kit 0M-816661 de instalação fornecido com o palete do gabinete de E/S.
  2. Levante e remova o suporte de fixação frontal. Guarde-os para uso posterior.

    Vista traseira do gabinete de E/S

  3. Afrouxe os parafusos e remova os suportes de fixação traseiros. Guarde-os para uso posterior.
  4. Coloque a placa de proteção do piso abaixo do palete na parte traseira do gabinete.

    Vista traseira do gabinete de E/S

  5. Coloque o macaco do kit de instalação no orifício do suporte de transporte na traseira do gabinete.
    ATENÇÃO
    risco de inclinação
    Não use o macaco no suporte de transporte frontal e traseiro ao mesmo tempo.
    O não cumprimento destas instruções poderá resultar em morte, ferimentos graves ou danos do equipamento.
  6. Solte os parafusos e remova os dois suportes indicados.

    Vista traseira do gabinete de E/S

  7. Solte os parafusos do suporte de transporte traseiro e da peça intermédia do palete. Guarde as duas peças intermédias do palete para a etapa 11.
  8. Use uma furadeira com o soquete hexagonal fornecido para ativar o macaco. Deslize-a para a posição no suporte para que toque na placa de proteção do piso.
    NOTA: Reduza o torque da furadeira ao mínimo, para evitar chicote.
  9. Use o macaco para levantar a palete para a posição superior.
  10. Remova a parte traseira e intermédia do palete.
    ATENÇÃO
    risco de ferimentos graves
    Não coloque as mãos ou os pés sob o palete ao remover as peças do palete.
    O não cumprimento destas instruções poderá resultar em morte, ferimentos graves ou danos do equipamento.

    Vista traseira do gabinete de E/S

  11. As duas peças intermédias do palete que foram removidas na etapa 7 devem ser colocadas embaixo do suporte de transporte.

    Vista traseira do gabinete de E/S

  12. Abaixe o gabinete para o suporte usando a furadeira.
  13. Mova a placa de proteção do piso e o macaco da parte traseira para a parte frontal.

    Vista traseira do gabinete de E/S

  14. Solte e remova os parafusos do suporte de transporte frontal.

    Vista frontal do gabinete de E/S

  15. Use uma furadeira com o soquete hexagonal fornecido para ativar o macaco, deslize-a para a posição no gancho e eleve o palete para a posição superior.
  16. Remova as pelas frontais do palete.
    ATENÇÃO
    risco de ferimentos graves
    Não coloque as mãos ou os pés sob o gabinete ao remover a placa de madeira.
    O não cumprimento destas instruções poderá resultar em morte, ferimentos graves ou danos do equipamento.

    Vista frontal do gabinete de E/S

  17. Use o macaco para abaixar o gabinete até que as rodas toquem o piso. Remova o macaco e a placa de proteção do piso.
  18. Empurre o gabinete e remova as peças remanescentes do palete.
    ATENÇÃO
    Risco de inclinação
    Esteja atento com pisos desnivelados e soleiras de porta ao mover o gabinete usando as rodas, para evitar desequilíbrios e inclinação do gabinete.

    Vista frontal do gabinete de E/S

  19. Remova os suportes indicados da parte frontal e traseira do gabinete de E/S.

    Vista frontal do gabinete de E/S

    Agora, o gabinete pode ser movido até a área de instalação usando as rodas integradas.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?