990-5810D-024

Procedimento de instalação

  1. Remoção do gabinete de E/S do palete.
  2. Remoção do gabinete de energia do palete.
  3. Fixe os suportes traseiros de fixação.
  4. Posição dos gabinetes.
  5. Instalação dos barramentos entre o gabinete de E/S e o gabinete de energia.
  6. Instalação dos barramentos entre os gabinetes de energia.
  7. Prepare o gabinete de E/S para receber cabos de energia. Siga um dos seguintes procedimentos:
  8. Apenas em sistemas de alimentação única: Instalação do kit de alimentação única.
  9. Conexão dos cabos de energia.
  10. Montagem do suporte de fixação frontal.
  11. Faça a preparação para os cabos de sinal. Siga um dos seguintes procedimentos:
  12. Conexão de cabos de sinal entre o gabinete de E/S e os gabinetes de energia.
  13. Conexão dos cabos de sinal entre o gabinete de E/S e o mecanismo do interruptor.
  14. Conecte os cabos de sinal em soluções de bateria.
  15. Conexão do desligamento de emergência (EPO, Emergency Power Off).
  16. Opção: Conexão da sincronização externa.
  17. Opção: Conexão do equipamento para contatos de entrada e relés de saída.
  18. Opção: Conexão dos cabos PBUS entre as unidades de nobreak paralelo.
  19. Opção: Conexão dos cabos Modbus.
  20. Montagem mecânica final.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?