990-5810D-024

Preparação do gabinete de E/S para os cabos de sinal em sistemas com entrada inferior de cabos

  1. Remova as nove placas indicadas.

    Vista frontal do gabinete de E/S

  2. Remova a placa indicada.

    Vista frontal do gabinete de E/S

  3. Solte e remova os dois parafusos e abra a porta.
  4. Remova os plugues da parte superior do gabinete de E/S e instale conduítes para os cabos aplicáveis de classe 2/Tensão de segurança muito baixa (SELV) e cabos que não sejam Classe 2/SELV na tabela abaixo.

    Vista frontal do gabinete de E/S

    Classe 2/SELV

    Placa Terminal Descrição Consulte
    0P6548 J5502–J5506, J5508, J5510–J5512 Contatos de entrada Conexão do equipamento para contatos de entrada e relés de saída
    0P6548 J5520–J5525, J5528 Relés de saída
    0P6548 J5527 Chave de controle Kirk Conexão dos cabos de sinal entre o gabinete de E/S e o mecanismo do interruptor
    0P6548 J5514 Controle de lâmpada UOB
    0P6548 J5515 Controle de lâmpada MBB
    0P6548 J5516 Controle de lâmpada SIB
    0P6548 J5517 Controle de lâmpada SSIB
    0P6548 J5509 UOB 2
    0P6547 J4931–J4932 Fornecimento de SELV 24 V
    0P6547 J4936–J4938 EPO Conexão do desligamento de emergência (EPO, Emergency Power Off)
    0P3643 PBUS 1 e PBUS 2 PBUS Conexão dos cabos PBUS entre as unidades de nobreak paralelo
    0P6502   Modbus Conexão dos cabos Modbus

    Sem ser Classe 2/SELV

    Placa Terminal Descrição Consulte
    0P6548 J4939–J4941* Relés de saída Conexão do equipamento para contatos de entrada e relés de saída
    0P6549 J5607 MBB Conexão dos cabos de sinal entre o gabinete de E/S e o mecanismo do interruptor
    0P6549 J5608 SIB
    0P6549 J5620 SSIB
    0P6549 J5621 UOB
    0P6549 J5622 UIB
    0P6549 J5611–J5613 Sincronização externa Conexão da sincronização externa
    0P6548 J5529 Sensor de temperatura da bateria 1 Conecte os cabos de sinal em soluções de bateria
    0P6549 J5609 Disjuntor da bateria 1
    0P6549 J5610 Disjuntor da bateria 2
    0P6547 J4942–J4943 Fornecimento de 24 V 1
    0P6547 J4929–J4930 Fornecimento de 24 V 2
    0P6547 J4923 Bobina de abertura CC 1
    0P6547 J4924 Bobina de abertura CC 2
    0P6552 J9019 Disjuntor da bateria 3
    0P6552 J9020 Disjuntor da bateria 4
    0P6552 J9021 Sensor de temperatura da bateria 2
    0P6552 J9022–J9023 Fornecimento de 24 V 3
    0P6552 J9024–J9025 Fornecimento de 24 V 4
  5. Passe os cabos pela entrada inferior do gabinete de E/S até as placas, conforme mostrado na ilustração.
    NOTA: Os cabos ModBus e PBus passam pela parte exterior da placa removida na etapa 2.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?