990-5810D-024

Comunicação externa

As seguintes interfaces são suportadas:

  1. Dois SmartSlots para placas de gerenciamento de rede opcionais (AP9630, AP9631, AP9635CH).

    NOTA: Se o contato seco de entrada AP9810 estiver conectado a AP9631 ou AP9635CH, o comprimento total dos cabos para o equipamento conectado não deve exceder 30 m (98 pés). Use a placa para fazer a blindagem.
  2. Configurações do Modbus e do Modbus dip switch.

  3. Rede/ethernet.

Vista frontal do gabinete de E/S

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?