990-5810D-024

Instalação do kit de alimentação única

NOTA: Esse procedimento aplica-se apenas a sistemas de rede elétrica simples.
  1. Instale o kit de alimentação única entre os barramentos de entrada e saída. Conecte L1 a L1, L2 a L2 e L3 a L3.
    NOTA: São necessários dois barramentos 880–9642 para cada conexão.

    Vista frontal superior da área de conexão de energia no gabinete de E/S

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?