990-5810D-024

Montagem mecânica final

Montagem mecânica final do gabinete de E/S

  1. Instale a placa na parte superior direita do gabinete de E/S.

    Vista frontal do gabinete de E/S

  2. Feche a porta com as placas de circuito impresso e fixe os dois parafusos.

    Vista frontal do gabinete de E/S

  3. Apenas nos sistemas de entrada inferiores, instale a placa na parte inferior do gabinete de E/S.
  4. Instale a placa na parte superior do gabinete de E/S.
  5. Instale as nove placas indicadas.

    Vista frontal do gabinete de E/S

  6. Feche a porta frontal.

Montagem mecânica final dos gabinetes de energia

  1. Reinstale as três placas na parte superior do gabinete de potência em ordem alfabética (a-c).

    Vista frontal do gabinete de energia

  2. Reinstale a placa na parte frontal dos gabinete de energia.

    Vista frontal do gabinete de energia

  3. Coloque os dois blocos de energia dentro dos gabinetes de energia e aperte os parafusos.

    Vista frontal do gabinete de energia

  4. Reconecte os dois cabos a cada um dos blocos de energia centrais.
  5. Reinstale as portas dos ventiladores e reconecte os cabos entre as portas dos ventiladores e os gabinetes de energia.

    Vista frontal do gabinete de energia

  6. Feche as portas dos ventiladores e prenda-as aos gabinetes de potência com os 12 parafusos.

    Vista frontal do gabinete de energia

  7. Feche a porta frontal.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?