990-5810D-024

Conecte os cabos de sinal em soluções de bateria

Conecte os seguintes cabos de sinal entre o gabinete de E/S e os gabinetes de baterias clássicas:

NOTA: A ilustração abaixo mostra um sistema com quatro bancos de bateria, cada um consistindo de uma gabinete de baterias clássicas. Conecte cabos de sinal de acordo com o número de gabinete de baterias clássicas em sua instalação.
NOTA: Se você tem dois gabinetes de baterias clássicas em seu banco de bateria, consulte Conecte os cabos de sinal entre dois gabinetes de baterias clássicas em um banco de bateria para obter informações sobre como conectar os cabos de sinal entre dois gabinetes de baterias clássicas em um banco de bateria.
  1. Passe os cabos de sinal provindos dos bancos de bateria pela entrada superior ou inferior do gabinete de E/S até as placas.
  2. Conecte os cabos de sinal entre o gabinete de E/S e os gabinetes de baterias clássicas.

Conecte os cabos de sinal entre dois gabinetes de baterias clássicas em um banco de bateria

NOTA: O procedimento é idêntico para todos os bancos de bateria com dois gabinetes de baterias clássicas.
  1. Remova o jumper entre o pino 3 e o 4 do J3802 de um gabinete de baterias clássicas
  2. Conecte os cabos de sinal entre o gabinete de baterias clássicas A o gabinete de baterias clássicas B.

Conexão de cabos de sinal entre o gabinete de E/S e o gabinete do disjuntor da bateria

  1. Conexão dos cabos de sinal abaixo entre o gabinete de E/S e o gabinete do disjuntor da bateria
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?