990-5810D-024

Conexão dos cabos PBUS entre as unidades de nobreak paralelo

Vista frontal do gabinete de E/S nos sistemas de entrada de cabos superior

Vista frontal do gabinete de E/S nos sistemas de entrada de cabos inferior

  1. Remova dois plugues pela parte superior ou pela parte inferior do gabinete e instale os conduítes.
  2. Passe os cabos de PBUS do kit de instalação 0H–0889 pela parte superior ou inferior do gabinete de E/S.
  3. Conecte os cabos PBUS entre os gabinete de E/S do sistema paralelo de acordo com o diagrama abaixo.
    NOTA: Os cabos PBUS 1 são brancos e os cabos PBUS 2 são vermelhos.
    NOTA: O comprimento total dos cabos PBUS não devem exceder 60 m (197 pés).

    Exemplo de sistema com quatro nobreaks em paralelo

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?