990-5810D-024

Preparação do gabinete de E/S para cabos de alimentação em sistemas de entrada superior

  1. Abra as portas dianteiras do gabinete de E/S.
  2. Solte os parafusos e abra a porta interna.

    Vista frontal do gabinete de E/S

  3. Remova a placa de metal.

    Vista frontal do gabinete de E/S

  4. Remova a placa de plástico.
  5. Solte os parafusos e remova a placa de cobertura da parte superior do gabinete de E/S

    Vista frontal do gabinete de E/S

  6. Faça furos para cabos/conduítes na placa de cobertura superior de acordo com as orientações.
    PERIGO
    risco de choque elétrico, explosão ou arco voltaico
    Não perfure paredes para passar cabos ou conduítes com a placa de cobertura instalada e não perfure paredes próximas ao nobreak.
    O não cumprimento destas instruções poderá resultar em morte ou ferimentos graves.
  7. Instale os conduítes e reinstale a placa de cobertura superior.
    PERIGO
    risco de choque elétrico, explosão ou arco voltaico
    Certifique-se de que não haja arestas afiadas que possam danificar os cabos.
    O não cumprimento destas instruções poderá resultar em morte ou ferimentos graves.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?