990-5810D-024

Preparação do gabinete de E/S para cabos de energia em sistemas com entrada inferior de cabos

  1. Abra as portas dianteiras do gabinete de E/S.
  2. Solte os parafusos e abra a porta interna.

    Vista frontal do gabinete de E/S

  3. Remova a placa de metal.

    Vista frontal do gabinete de E/S

  4. Remova a placa de plástico.
  5. Remova a haste direita do gabinete de E/S

    Vista frontal do gabinete de E/S

  6. Solte os parafusos e remova a placa de cobertura na parte inferior do gabinete de E/S.

    Vista frontal do gabinete de E/S

  7. Faça furos para cabos/conduítes na placa de cobertura inferior de acordo com as orientações.
    PERIGO
    risco de choque elétrico, explosão ou arco voltaico
    Não perfure paredes para passar cabos ou conduítes com a placa de cobertura instalada e não perfure paredes próximas ao nobreak.
    O não cumprimento destas instruções poderá resultar em morte ou ferimentos graves.
  8. Instale os conduítes e reinstale a placa de cobertura inferior.
    PERIGO
    risco de choque elétrico, explosão ou arco voltaico
    Certifique-se de que não haja arestas afiadas que possam danificar os cabos.
    O não cumprimento destas instruções poderá resultar em morte ou ferimentos graves.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?