990-5810D-024

Conexão de cabos de sinal entre o gabinete de E/S e os gabinetes de energia

  1. Abra a porta pequena.

    Vista frontal do gabinete de E/S e do gabinete de potência mais à esquerda

  2. Remova a placa indicada do gabinete de E/S.
  3. Remova as três placas indicadas dos gabinetes de energia.
  4. Passe e conecte os dois cabos de energia do sistema 0W11379 enviados com os gabinetes de energia.

    Vista frontal do gabinete de E/S e do gabinete de potência mais à esquerda

    1. Conecte o primeiro cabo de sinal 0W11379 do X0002 no gabinete de energia mais à esquerda ao X0001 no gabinete de E/S.
    2. Conecte o cabo de sinal 0W11379 do X0002 no segundo gabinete de energia ao X0001 no gabinete de energia mais à esquerda.
  5. Abra a porta grande do gabinete de E/S.
  6. Remova a placa da parte frontal do canal de cabo.

    Vista frontal do gabinete de E/S

  7. Remova a placa da parte frontal da placa de comunicação.
  8. Conecte os cabos de sinal aos gabinetes de energia:
    NOTA: O raio mínima de dobradura é de 50 mm.

    Vista frontal do gabinete de E/S e dois gabinetes de energia

    1. Conecte o 0W11378 ao 640–6515 J1005 no gabinete de energia 1.
    2. Conecte o 0W11384 ao 640–6515 J1005 no gabinete de energia 2.
    3. Conecte o 0W11385 ao 640–6515 J1005 no gabinete de energia 3, se disponível.
    4. Conecte o 0W12213 ao 640–6515 J1005 no gabinete de energia 4, se disponível.
    5. Conecte o 0W98928 ao 640–6515 J1005 no gabinete de energia 5, se disponível.
  9. Passe os cabos de sinal pelo gabinete de E/S, como mostrado.
  10. Remova e descarte a placa de plástico que fica debaixo dos terminais.

    Vista frontal do gabinete de E/S

  11. Passe os cabos de sinal conforme demonstrado na ilustração e prenda-os com as abraçadeiras para cabos.
  12. Abra a porta para garantir que os cabos não ficarão muito esticados e conecte os cabos de sinal ao gabinete de E/S, prendendo-os com abraçadeiras para cabos:
    NOTA: O raio mínima de dobradura é de 50 mm.
    1. Conecte o 0W11378 ao 640–6502 J1100.
    2. Conecte o 0W11384 ao 640–6502 J1101.
    3. Conecte o 0W11385 ao 640–6502 J1102.
    4. Conecte o 0W12213 ao 640–6502 J1103.
    5. Conecte o 0W98928 ao 640–6502 J1104.
  13. Reinstale a placa na parte frontal da placa de comunicação.

    Vista frontal do gabinete de E/S

  14. Reinstale a placa na parte frontal da canal de cabo.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?