990-5810D-024

Visão geral de configurações

Disjuntores no sistema

UIB Disjuntor de entrada de unidade
SSIB Disjuntor de entrada da chave estática
BB Disjuntor da bateria
MBB Disjuntor de bypass de manutenção
UOB Disjuntor de saída de unidade
BF2 Comutador de proteção contra backfeed

Visão geral dos nobreaks com gabinete de E/S de 1000 kW – Sistemas com alimentação única

A ilustração mostra um nobreak de 750 kW. O princípio é o mesmo para outros nobreaks com gabinete de E/S de 1000 kW.

Nobreak Galaxy VX de 750 kW

Visão geral dos nobreaks com gabinete de E/S de 1000 kW – Sistemas com alimentação dupla

A ilustração mostra um nobreak de 750 kW. O princípio é o mesmo para outros nobreaks com gabinete de E/S de 1000 kW.

Nobreak Galaxy VX de 750 kW

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?