990-5452L-012

Configurer le test automatique de la batterie

  1. Depuis l'écran d'accueil, sélectionnez Configuration > Batterie > Test.
  2. Définissez les paramètres de votre choix pour le test de batterie automatique :
    1. Fréquence de test de la batterie : Sélectionnez la fréquence de votre choix pour les tests de la batterie. Choisissez parmi : Jamais, Toutes les 52 semaines, Toutes les 26 semaines, Toutes les 12 semaines, Toutes les 8 semaines, Toutes les 4 semaines, Toutes les 2 semaines ou Une fois par semaine.
      NOTE: L'exécution trop fréquente des tests peut réduire la durée de vie des batteries.
    2. Heure début du test de la batterie : Sélectionnez l'heure de la journée au format 24 heures à laquelle le test doit avoir lieu et appuyez sur Entrée.
    3. Jour du test de la batterie : Sélectionnez le jour de la semaine auquel le test doit avoir lieu et appuyez sur Entrée.
  3. Lorsque tous les paramètres ont été renseignés, appuyez sur OK pour les confirmer.
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.