990-5452N-031

Konfigurera automatiskt batteritest

  1. Från startskärmen på skärmen välj Configuration (Konfiguration) > Battery (Batteri) > Test.
  2. Ange dina önskade inställningar för det automatiska batteritestet:
    1. Battery Test Interval (Batteritestintervall): Välj önskat intervall för batteritest. Välj mellan: Never (Aldrig), Every 52 Weeks (Varje 52 veckor), Every 26 Weeks (Varje 26 veckor), Every 12 Weeks (Varje 12 veckor), Every 8 Weeks (Varje 8 veckor), Every 4 weeks (Varje 4 veckor), Every 2 Weeks (Varje 2 veckor), eller Once a Week (En gång i veckan).
      OBS: Om du kör batteritest för ofta kan det förkorta batteriets livslängd.
    2. Battery Test Start Time (Batteritest Starttid) Välj tid på dagen i 24-timmarsformat som testet ska äga rum och slutför med Enter (Ange).
    3. Battery Test Day of the Week (Veckodag för batteritest): Välj veckdag som testet ska äga rum och slutför med Enter (Ange).
  3. När alla inställningar har gjorts, tryck OK för att spara dina inställningar.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.