990-5452N-018

自動バッテリーテストの設定

  1. ディスプレイのホーム画面からConfiguration(設定) > Battery(バッテリ) > Test(テスト)を選択します。
  2. 希望する自動バッテリーテストの設定を選択します。
    1. Battery Test Interval(バッテリ テスト間隔):バッテリーテストの間隔を選択します。以下から選択します。Never(なし)Every 52 Weeks(52週間ごと)Every 26 Weeks(26週間ごと)Every 12 Weeks(12 週間ごと)Every 8 Weeks(8 週間ごと)Every 4 weeks(4 週間ごと)Every 2 Weeks(2 週間ごと)Once a Week(週に 1 回)
      注記: バッテリーテストを頻繁に実行しすぎると、バッテリーの寿命が短くなります。
    2. Battery Test Start Time(バッテリ テスト開始時間):一日の中でテストを実行する時刻を24時間形式で選択して、Enterキーを押して完了します。
    3. Battery Test Day of the Week(バッテリ テスト曜日):テストを実行する曜日を選択して、Enterキーを押して完了します。
  3. すべての設定が完了したら、OKをタップして設定を確認します。
フィードバック
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.