990-5452N-031

Ta bort användare

  1. Från startskärmen på skärmen välj Configuration (Konfiguration) > Display (Skärm) > Security (Säkerhet) > Delete User (Ta bort användare).
  2. Bläddra till användaren som du vill radera med upp och nerpilarna och tryck på OK.
  3. Tryck på Yes (Ja) för att bekräfta bottagning av en befintlig systemanvändare.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.