990-5452N-031

Uppstart och anslutning av en UPS till ett parallellsystem i drift.

Använd den här proceduren för att starta en UPS och lägga till den i ett parallellt system som är i drift.

OBS: Frånkopplingsenheten får endast manövreras när lampan tillhörande frånkopplingsenheten lyser grönt.
  1. Stäng UIB.
    Detta aktiverar bildskärmsgränssnittet efter cirka 30 sekunder.
  2. Från startskärmen på skärmen, välj Control (Kontroll) > Startup Wizard (Startguiden). Välj Startup UPS into a parallel system (Starta upp UPS i ett parallellsystem) och följ de steg som visas på skärmen.
    OBS: Följande är ett generellt uppstartsförfarande. Följ alltid stegen i Startguiden som är specifika för ditt system.
  3. Stäng SSIB.
  4. Stäng växlare för bakströmsskydd (BF2) (om sådan finns) om den är öppen.
  5. Slå till batterifrånkopplingsenheterna i din specifika batteriuppsättning.
  6. Stäng UOB.
  7. Starta omvandlaren (växelriktaren) genom att föra knappen Växelriktare på framsidan av UPS-systemet till PÅ.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.