990-5452N-031

Konfigurera Högeffektivitetsläge

OBS: ECO-läge måste aktiveras av Schneider Electric under servicekonfiguration för att göra detta val tillgängligt.

UPS-enheten återgår till högeffektivitetsläge efter 10 sekunder under normala driftsförhållanden. Om en instabil nätanslutning tvingar UPS-enheten att lämna högeffektivitetsläge mer än en till tio gånger (den här inställningen måste konfigureras av Schneider Electric) inom 24 timmar, inaktiverar UPS-enheten hög effektivitetsläget. Ett informationslarm genereras och Disabled by system (Inaktiverat av systemet) visas på skärmen Configuration (Konfiguration) > UPS > High Efficiency Mode (Högeffektivitetsläge). Högeffektivitetsläget måste då aktiveras manuellt.

  1. Från startskärmen välj Configuration (Konfiguration) > UPS > High Efficiency Mode (Högeffektivitetsläge) och konfigurera följande inställningar:
    1. Välj Högeffektivitetsläge: Välj mellan Inaktivera, ECO-läge, eConversion och eConversion Harmonics-kompensator.
  2. Tryck på > och konfigurera schemaläggningsinställningarna:
    1. Schema: Välj när systemet ska gå in i det valda eConversion- eller ECO-läget. Välj mellan Alltid, Programmerad och Aldrig.
    2. Aktiv schemalista: Om du väljer Programmerad ovan, välj Aktivera och ställ in tid och datum för när systemet ska gå in i det valda eConversion- eller ECO-läget.
  3. Tryck på OK för att bekräfta inställningarna.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.