990-5452N-031

Konfigurera frånkopplingsenheter för utgångsdistribution

  1. Från startskärmen på skärmen välj Configuration (Konfiguration) > Customer (Kund) > Output Setup (Utgångsinställning).
  2. Välj Present (Befintliga) för frånkopplingsenheter för utgångsdistribution som finns tillgängliga i parallellsystemet.
  3. Välj Present (Befintliga) för Load Bank Breaker (Lastbankbrytaren) om den är en del av parallellsystemet och indikerar om lastbankens frånkopplingsenhet är Upstream of SIB (Uppströms SIB) eller Downstream of SIB (Nedströms SIB).
  4. Tryck på OK för att bekräfta inställningarna.
  5. Tryck på hemknappen för att gå ur konfigurationsskärmen.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.