990-5452N-031

Överför det parallella systemet från begärd statisk bypass till normal drift

Observera att endast administratören kan ändra driftläge.
  1. Från startskärmen på skärmen välj Control (Kontroll).
  2. Tryck på knappen Transfer to Inverter Operation (Övergång till växelriktardrift).
    OBS: Om villkoren för övergång inte är uppfyllda, kommer knappen att bli gråtonad.
  3. Verifiera att System Operation Mode (Systemdriftläge) ändras till Inverter.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?