990-5452N-031

Konfigurera ingångskontakterna

  1. På skärmen väljer du Configuration (Konfiguration) > Input Contacts (Ingångskontakter) och sedan den kontaktingång som du vill konfigurera.
  2. Välj mellan alternativen nedan:

    Custom Input 1 (Anpassad ingång 1): Ingång för generell användning.

    External Battery Monitoring Detected Fault (Fel upptäckt vid övervakning av externa batterier): Ingång för att indikera att den externa batteriövervakaren har upptäckt ett fel.

    Custom Input 2 (Anpassad ingång 2): Ingång för generell användning.

    Battery Room Ventilation Inoperable (Ventilationen i batteriutrymmet ej aktiv): Ingång för att indikera att ventilationen i batteriutrymmet inte används. När ingången är aktiv stängs batteriladdaren av.

    Ground fault (Jordfel): Ingång för att indikera att ett jordfel föreligger.

    Supplied By Genset (Levereras av Genset): Ingång för att indikera att UPS körs på generator. Batteriladdningsströmmen reduceras till det värde som Schneider Electric ställde in under uppstart.

    Inhibit Transfer from Static Bypass (Hämma övergång från statisk bypass): När denna ingång är aktiv, och systemet går in i begärd statisk bypass eller forcerad statisk bypass, låses systemet i statisk bypass så länge som ingången är aktiv.

    External energy storage: minor alarm (Extern energilagring: mindre larm): Ingång för att indikera att den externa energilagringsmonitorn rapporterar ett mindre allvarligt larm.

    External energy storage: major alarm (Extern energilagring: större larm): Ingång för att indikera att den externa energilagringsmonitorn rapporterar ett större larm.

    Force the Charger to Turn Off (Tvinga laddaren till avstängning): Ingång som tvinga laddaren att stängas av.

    Flywheel inoperable (Svänghjulet används ej): Ingång för att indikera att svänghjulet inte används.

    Disable High Efficiency Mode (Inaktivera Högeffektivitetsläge): Ingång för att inaktivera användningen av högeffektivitetsläge

    Request bypass operation (Begär bypassdrift): Ingång som överför UPS:en till begärd statisk bypassdrift om villkoren för en överföring är uppfyllda.

    Force battery operation (Tvinga batteridrift): Ingång som framtvingar en överföring till batteridrift.

    Distributed Energy Reserve (Fördelad energireserv): Ingång som aktiverar läget Distributed Energy Reserve (Fördelad energireserv). DC ground fault present (DC-jordfel föreligger): Ingång som aktiverar larmen för DC-jordfel.
    Command the UPS to inhibit bypass transfer (Beordra UPS:en att förhindra bypassöverföring): Ingång som hindrar UPS:en från att övergå till bypassdrift.  
  3. Tryck på OK för att spara dina inställningar.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.