990-5452N-031

Uppstart av UPS systemet som frekvensomvandlare

Använd den här proceduren för att starta ett enda system, ett parallellt system som fungerar som frekvensomvandlare eller för att starta en enda frekvensomvandlare och lägga den i ett löpande parallellsystem som fungerar som frekvensomvandlare.

OBS: Frånkopplingsenheten får endast manövreras när lampan tillhörande frånkopplingsenheten lyser grönt.
  1. Stäng UIB.
    Detta aktiverar bildskärmsgränssnittet efter cirka 30 sekunder.
  2. Från startskärmen på skärmen, välj Control (Kontroll) > Startup Wizard (Startguiden). Välj Startup from Off Operation (Uppstart från avstängd drift) och följ de steg som visas på skärmen.
    OBS: Följande är ett generellt uppstartsförfarande. Följ alltid stegen i Startguiden som är specifika för ditt system.
  3. Slå till batteriets frånkopplingsenheter för batteri.
  4. Stäng UOB.
  5. Stäng SIB.
  6. Tryck på Turn Inverter On (Starta växelriktare) på skärmgränssnittet.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.