Nedstängning av parallellt system från normal till underhållsbypassdrift
Använd det här förfarandet för att stänga av ett parallellt system för underhållsbypassdrift med lasten matad via MBB.
- Från startskärmen på skärmen, välj . Välj Shutdown ending in Maintenance Bypass (Avstängning slutar i avstängd drift) och följ de steg som visas på skärmen.
- Starta övergången till statisk bypass genom att
trycka på knappen Transfer Load to static bypass (Överför
lasten till statisk bypass) på skärmgränssnittet.
I system med kirk-nycklar släpps nyckeln från solenoidnyckelenheten.
Om UPS-systemet inte övergår till statisk bypass, gå till för att se om det finns några aktiva larm som hindrar UPS-systemet från att övergå till statisk bypass.
- Stäng MBB.I system med kirk-nycklar hålls nyckeln kvar i låset.
- Öppna SIB.
- I system med kirk-nycklar vrider du nyckeln i låset
på SIB för att låsa upp.Nyckeln släpps.
- I system med kirk-nycklar, sätt i nyckeln i solenoidenheten och vrid nyckeln för att få tag i den.
- Gör följande steg för varje UPS-enhet i
parallellsystemet:
- Öppna UOB.
- Öppna SSIB.
- Starta övergången till forcerad statisk bypass genom att trycka på knappen Växelriktare AV på framsidan av UPS-systemet.
- Slå från batterifrånkopplingsenheterna i din specifika batteriuppsättning.
- Öppna UIB.