990-5452N-031

Konfigurera bildskärmsinställningarna

  1. Från startskärmen på skärmen välj Configuration (Konfiguration) > Display (Skärm) > System Settings (Systeminställningar).
  2. Ställ in Alarm Volume (Larmljudstyrka). Välj mellan: Off (Av), Low (Låg), Medium (Medium) och High (Hög) .
  3. Ställ in Button Volume (Knappljudstyrkan). Välj mellan: Off (Av), Low (Låg), Medium (Medium) och High (Hög) .
  4. Ställ in skärmens Brightness (Ljusstyrka). Välj mellan: Low (Låg), Medium (Medium), och High (Hög).
  5. Aktivera eller inaktivera Backlight Timeout (Timeout för bakgrundsbelysning). Om du vill aktivera bakgrundsbelysningen, ställ in tidsgränsen i minuter för att aktivera timeout för bakgrundsbelysning. Välj mellan: 60, 30, 10, 5 och 1.
  6. Ställ in ljusstyrkan för bakgrundsbelysningen. Välj mellan: Off (Av), Very Low (Mycket låg), Low (Låg) och Medium (Medium).
  7. Ställ in tidsgränsen i minuter för automatisk utloggning. Välj mellan: 60, 30, 10, 5 och 1.
  8. Tryck OK för att spara dina inställningar.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.