990-5452N-031

Nedstängning av UPS systemet som frekvensomvandlare

Använd detta för att stänga av ett enda system, ett parallellt system som fungerar som frekvensomvandlare.

OBS: Frånkopplingsenheten får endast manövreras när lampan tillhörande frånkopplingsenheten lyser grönt.
  1. Från startskärmen på skärmen, välj Control (Kontroll) > Shutdown Wizard (Avstängningsguiden). Välj Shutdown ending in Off Operation (Avstängning slutar i avstängd drift) och följ de steg som visas på skärmen.
    OBS: Följande är ett generellt avstängningsförfarande. Följ alltid stegen i Shutdown Wizard (Avstängningsguiden) som är specifika för ditt system.
  2. Öppna UOB.
  3. Slå från batteriets frånkopplingsenheter (om sådana finns).
  4. Öppna UIB.
  5. Upprepa steg 1 till 4 på varje Galaxy VX i parallellsystemet.
  6. Öppna SIB (om sådan finns).
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.