990-5452N-031

Fjärranslut till 10” Systembypasskärmen

  1. I Internet Explorer 10 eller senare skriver du in skärmens IP-adress. Om du vill inaktivera funktionen måste du se till att skärmens IP-adress lämnas tom.
  2. Om så begärs följer du installationsanvisningarna för Active X.
  3. Välj fliken Monitoring (Övervakning) och välj sedan Web Gate > New Window (Nytt fönster) i vänstra rutan.
    Du har nu tillgång till status och logginformation för parallellsystemet.
  4. Logga in med användarnamn och lösenord. Se till att du byter lösenordet innan du använder den externt placerade funktionen för att säkra anslutningen. Vi rekommenderar att du regelbundet byter lösenord.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.