990-5452N-031

Överför det parallella systemet från normal till begärd statisk bypassdrift

Observera att endast administratören kan ändra driftläge.
  1. Från startskärmen på skärmen välj Control (Kontroll).
  2. Tryck på knappen Transfer to Requested Static Bypass (Övergå till begärd statisk bypass).
    OBS: Om villkoren för övergång inte är uppfyllda, kommer knappen att bli gråtonad.
  3. Verifiera att System Operation Mode (Systemdriftläge) ändras till Requested Static Bypass (Begärd statisk bypass).
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?