990-5452N-031

Översikt över UPS:s användargränssnitt

Skärmmodell 1

Skärmmodell 2

  1. Skärm*

  2. Statuslampor

  3. Mimic-diagram

  4. Inverter (växelriktare) PÅ-knapp

  5. Inverter (växelriktare) AV-knapp

  6. USB-port för export av loggar

  7. Visa startknappen

  8. Lysdiod för nätverksanslutning:

    • Fast grönt: Systemet har giltiga TCP / IP-inställningar.

      Se Konfigurera nätverket.

    • Blinkande grönt: Systemet har inte giltiga TCP / IP-inställningar.

    • Fast orange: Skärmen inoperabel. Kontakta Schneider Electric.

    • Blinkande orange: Systemet gör BOOTP-förfrågningar.

      Se Konfigurera nätverket.

    • Växlande blinkande grönt och orange: Om lysdioden blinkar långsamt växelvis gör systemet DHCP-förfrågningar.

      Se Konfigurera nätverket.

      Om lampan blinkar snabbt växelvis , startar systemet.

    • Av: Skärmen får ingen ström eller skärmen är oanvändbar.

  9. Lysdiod för indikering av nätverksanslutningstyp:

    • Fast grönt: Systemet är anslutet till ett nätverk som arbetar med 10 megabit per sekund (Mbps).

    • Blinkande grönt: Systemet tar emot eller sänder datapaket med 10 megabit per sekund (Mbps).

    • Fast orange: Systemet är anslutet till ett nätverk som arbetar med 100 megabit per sekund (Mbps).

    • Blinkande orange: Systemet tar emot eller sänder datapaket med 100 megabit per sekund (Mbps).

    • Av: En eller flera av följande finns: Bildskärmen tar inte emot ström, kabeln som ansluter systemet till nätverket är urkopplad, enheten som ansluter systemet till nätverket är avstängt eller skärmen är oanvändbar. Kontrollera anslutningarna och om lysdioden förblir släckt, kontakta Schneider Electric.

  10. Reserverade för service.

Översikt över Mimic-diagram

Mimic-diagrammet visar strömflödet genom UPS-systemet, och huvudfunktionernas status.

Varje lysdiod kan lysa i ett av nedanstående tre lägen:

Grön

Den motsvarande funktionen är aktiv och OK

Röd

Den motsvarande funktionen fungerar inte som den ska

Av

Den motsvarande funktionen är inte aktiv

Översikt över statusindikatorer

Statuslysdioderna placerade bredvid skärmen visar aktuell status för UPS-systemet:

Skärmmodell 1 – Symboler för lysdioder Skärmmodell 2 – Symboler för lysdioder Färg på lysdiod lysdiods beskrivning
Grön
  • Grön lysdiod på: Lasten är skyddad

  • Grön lysdiod + orange lysdiod på: Lasten är skyddad, men systemet rapporterar ett larm på varningsnivå

  • Orange lysdiod + röd lysdiod på: Lasten är oskyddad och systemet rapporterar ett larm på varningsnivå och ett larm på kritisk nivå

  • Röd på: Lasten är oskyddad och systemet rapporterar ett larm på kritisk nivå

Gul
Röd

Skärmsymboler

Symbol

Beskrivning

Den låsta hemknappen visas när systemet är låst med ett lösenordsskydd. Tryck på denna knapp för att gå till startskärmen på skärmen.

Den upplåsta hemknappen visas när systemet är upplåst med ett lösenord. Tryck på denna knapp för att gå till startskärmen på skärmen.

Tryck på OK-knappen för att bekräfta dina val och lämna den aktuella skärmen.

Tryck på ESC-knappen för att avbryta dina ändringar och lämna den aktuella skärmen.

Tryck på filterknappen för att ställa in filtren för dina loggar.

Tryck på papperskorgen för att rensa loggen.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.