990-5452N-031

Loggar

Det finns två typer av loggar:

  • NMC-logg Innehåller information om skärmen och nätverksaktiviteterna.

  • UPS-logg: Innehåller information om systemstatus och driftlägen.

Visa NMC-loggen

  1. Från startskärmen på skärmen välj Logs (Loggar) > NMC Log (NMC-logg).
  2. Du kan bläddra igenom listan över händelserna med pilarna.
  3. Du kan nu utföra följande åtgärder i händelseloggen:
    1. Tryck på filterknappen för att filtrera händelserna. Olika filterinställningar är tillgängliga, inklusive:

      Filter för Power Events (Strömhändelser): Communication (Kommunikation), Device (Enhet), Output (Utgång), Input (Ingång), Battery (Batteri), UPS Operation Mode (UPS-körläge), Parallel System (Parallellsystem), Reminders (Påminnare), Switchgear (Omkopplare), och/eller RFC 1628 MIB.

      Filter för System Events (Systemhändelser): Mass Configuration (Masskonfiguration) och / eller Security (Säkerhet).

    2. Tryck på papperskorgen för att rensa händelseloggen och välj Yes (Ja) för att bekräfta.
  4. Tryck på hemknappen för att gå ur loggen.

Visa UPS-loggen

  1. Från startskärmen på skärmen välj Logs (Loggar) > UPS Log (UPS-logg).
  2. Nu kan du kan bläddra igenom listan över UPS- händelserna genom att använda pilarna.
  3. Du kan nu utföra följande åtgärder i UPS-loggen:
    1. Tryck på filterknappen för att filtrera händelserna. Olika filterinställningar är tillgängliga, inklusive:

      Filter för Power Events (Strömhändelser): Communication (Kommunikation), Device (Enhet), Output (Utgång), Input (Ingång), Battery (Batteri), UPS Operation Mode (UPS-körläge), Parallel System (Parallellsystem), Reminders (Påminnare), Switchgear (Omkopplare), och/eller RFC 1628 MIB.

      Filter för System events (Systemhändelser): Mass Configuration (Masskonfiguration) och / eller Security (Säkerhet).

    2. Tryck på papperskorgen för att rensa UPS-loggen och välj Yes (Ja) för att bekräfta.
  4. Tryck på hemknappen för att gå ur loggen.

Exportera data från Loggar

Den exporterade loggen kan endast användas av Schneider Electric kundsupport för analys.

  1. Från startskärmen på skärmen väljer du Logs (Loggar) > Export Data (Exportera data).
  2. Sätt in ett USB-minne i USB-porten (A) på framsidan av skärmen.

    Skärmmodell 1

    Skärmmodell 2

  3. Tryck på knappen Start Data Export (Starta dataexport).

    När nedladdningen är klar visas följande meddelande på skärmen: Data Exported Successfully (Dataexport lyckades). Remove USB device (Ta bort USB-minnet).

  4. Ta bort USB-minnet och tryck på hemknappen för att går ur skärmen.
  5. Exporterade data på USB-minnet kan nu skickas till Schneider Electric-supporten för analys.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.