990-5452N-031

Ange UPS-identifiering

OBS: User Defined Name (Användardefinierat namn) och User Defined Location (Användardefinierad plats) måste konfigureras via nätverkshanteringsgränssnittet. För mer information se Öppna ett konfigurerat nätverkshanteringsgränssnitt.
  1. Från startskärmen på skärmen välj Configuration (Konfiguration) > UPS > Identification (Identifiering).
  2. Välj att ha UPS-identifierad via Model Name (Modellnamn), User Defined Name (Användardefinierat namn) eller User Defined Location (Användardefinierad plats) .
  3. Tryck på pilen till höger för att gå till nästa konfigurationsskärm.
  4. Tryck på textrutan och ange ett namn för de individuella frånkopplingsenheterna eller behåll standardinställningar. Texten (alias) är begränsat till fyra tecken.
  5. Tryck på OK för att bekräfta inställningarna.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.