990-5452N-017

Eseguire un test in modalità SPoT batteria

NOTA: La verifica della batteria in modalità SPoT batteria è legale solo in alcuni paesi/aree. Fare riferimento alla normativa locale/nazionale.

Prerequisiti:

  • l’interruttore UOB deve essere aperto

  • La modalità di funzionamento UPS richiede il bypass statico

  • L’interruttore delle batterie dei dispositivi di disconnessione deve essere chiuso

  • La sorveglianza non deve mai venire meno

  • L’interruttore SSIB deve essere chiuso

  • La tensione in uscita e la frequenza devono rientrare nei limiti predefiniti

Questa funzionalità esegue una verifica di scarica delle batterie senza la necessità di un banco di carico. Durante il test in modalità SPoT batteria, l’inverter è attivato mentre l’UPS è in modalità bypass statico richiesto. Durante la verifica, l’UPS esegue una verifica della calibrazione dell’autonomia delle batterie e regola di conseguenza l’autonomia rimanente.

La potenza in uscita può essere regolata manualmente dalla carica 0 a 100% per potersi avvicinare il più possibile alle condizioni operative.

Il test in modalità SPoT batteria si interrompe quando la tensione della batteria raggiunge il livello di arresto o quando il livello di scarica predefinito è stato raggiunto.

NOTA: Modalità SPoT batteria deve essere abilitata da Schneider Electric durante la configurazione del servizio per fare in modo che la modalità SPoT batteria sia disponibile.
  1. Nella schermata principale del display, selezionare Verifiche > Modalità SPoT batteria.
  2. Accedere alle schermate Modalità SPoT batteria e accertarsi che siano soddisfatti i prerequisiti per eseguire la verifica.
  3. Impostare il livello di scarica della batteria e il livello di alimentazione in uscita.
  4. Toccare il pulsante Avvia modalità SPoT batteria.
    NOTA: Se si desidera interrompere manualmente il test in modalità SPoT batteria, toccare il pulsante Interrompi modalità SpoT batteria.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?