Realizar una prueba de batería en modo SPoT
Requisitos previos:
-
El UOB debe estar abierto
-
El modo de funcionamiento del SAI debe ser en derivación estática solicitada.
-
El dispositivo o los dispositivos de desconexión de batería (BB) deben estar cerrados
-
No debe haber fallos de vigilancia detectados.
-
El SSIB debe estar cerrado
-
La tensión de salida y la frecuencia deben estar dentro de los límites predefinidos.
Esta función realiza una prueba de descarga de batería sin necesidad de un banco de carga. Durante la prueba de batería en modo SPoT, el inversor se enciende mientras el SAI está en derivación estática solicitada. Durante la prueba, el SAI lleva a cabo una prueba de calibración del tiempo de autonomía de batería y ajusta la autonomía estimada en consecuencia.
La potencia de salida puede ajustarse manualmente desde 0 al 100 % de carga para adaptarse al máximo a las condiciones de funcionamiento.
La prueba de batería en modo SPoT se detiene cuando la tensión de batería alcanza el nivel de apagado o cuando se alcanza el nivel de descarga predefinido.
- En la pantalla de inicio, seleccione .
- Avance por las pantallas del Batería en modo SPoT y compruebe que se cumplan los requisitos previos para llevar a cabo una prueba.
- Establezca el nivel de descarga de la batería y el nivel de potencia de salida.
- Pulse el botón Iniciar batería en
modo SPoT.NOTA: Si desea detener manualmente la prueba de modo de batería SPoT, pulse el botón Cancelar modo SPoT de batería.