990-5452M-025

Przeprowadzanie testu trybu SPoT z użyciem baterii

UWAGA: Test trybu SPoT z użyciem baterii jest legalny tylko w niektórych krajach/regionach. Prosimy zapoznać się z obowiązującymi przepisami lokalnymi/krajowymi.

Wymogi wstępne:

  • Wyłącznik wyjścia układu (UOB) musi być otwarty.

  • Tryb pracy zasilacza UPS musi być żądanym trybem z bypassem statycznym

  • Wyłączniki baterii BB muszą być zamknięte

  • Nie może być żadnych wykrytych usterek nadzoru

  • Wyłącznik wejściowy przełącznika statycznego (SSIB) musi być zamknięty.

  • Napięcie wyjściowe i częstotliwość muszą mieścić się w określonych granicach

Funkcja ta przeprowadza test rozładowywania baterii bez konieczności użycia obciążnicy. Podczas testu trybu SPoT z użyciem baterii falownik jest włączony, a zasilacz UPS znajduje się w trybie żądanego bypassu statycznego. Podczas testu zasilacz UPS przeprowadza test kalibracji czasu pracy baterii i odpowiednio dostosowuje szacowany czas pracy.

Moc wyjściową można ręcznie dostosować od 0 do 100% obciążenia, aby była możliwie jak najbardziej zbliżona do warunków pracy.

Testu trybu SPoT z użyciem baterii zostaje zatrzymany, gdy napięcie baterii osiągnie poziom zamknięcia lub gdy zostanie osiągnięty określony poziom rozładowania.

UWAGA: Tryb SPoT z użyciem baterii musi zostać włączony przez firmę Schneider Electric podczas dokonywania konfiguracji serwisowej, aby tryb SPoT z użyciem baterii był dostępny.
  1. Na ekranie głównym wyświetlacza wybierz Testy > Tryb SPoT z użyciem baterii.
  2. Przejdź przez ekrany Trybu SPoT z użyciem baterii i upewnij się, że wstępne wymogi do przeprowadzenia testu są spełnione.
  3. Ustaw poziom rozładowania baterii i mocy wyjściowej.
  4. Dotknij przycisk Rozpocznij tryb SPoT z użyciem baterii.
    UWAGA: Jeżeli chcesz ręcznie zatrzymać tryb SPoT z użyciem baterii, dotknij przycisk Przerwij tryb SPoT z użyciem baterii.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

czy było to pomocne?