EIO0000003570_05

介绍

此产品适合在 IP66F、IP67F、类型 4X(室内和室外使用)、类型12 和类型13 机柜的平面上使用。

将本产品安装在提供干净、干燥、牢固和可控环境的机柜中。

将此产品集成到终端使用产品时注意以下事项:

  • eXtreme Display 背面以及 eXtreme Box 所有面均未被准许用作机柜。将此产品集成到终端使用产品时,务必将符合标准的机柜用作终端使用产品的整体机柜。

  • 将本产品安装在具有足够机械强度的机柜中。

  • eXtreme Display 的正面适合在室内、户外及潮湿环境使用。获得的 UL 认证,产品前面适用于室内和户外,其他面仅限室内使用。

  • eXtreme Box 不适合在户外使用。获得的 UL 认证仅限室内使用。

  • 安装和操作本产品时使其前面板朝外。

注: IP66F 和 IP67F不是UL认证的一部分。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?