7ZH02-0406-04

绝缘警报阈值滞后

当接近阈值时,应用滞后以限制由于测量波动引起的绝缘警报中的错误。

应用滞后原则:

  • 当测得的绝缘值降低并低于设定阈值时,触发绝缘警报,或者如果已设置绝缘警报延时,则开始倒计时。

  • 当测得的绝缘值增加并超过设定阈值的 1.2 倍(即设定阈值 + 20%)时,则取消激活绝缘警报。

下图显示了这些行为:

  • 无滞后:

  • 有滞后:

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?