7ZH02-0406-04

手动试运行

如果连接的环形互感器不是推荐的环形互感器,则必须手动试运行设备。

注: 请参阅 Vigilohm 目录了解最新的兼容环形互感器列表。
  1. 导航到菜单 > 设置 > 试运行 > 手动
    手动屏幕显示通道网格和通道 1 网格上的闪烁点。这表示选择了通道 1。
  2. 执行下列操作之一:

    • 要试运行通道 1,请按 按钮。

    • 要试运行其他通道,请按 按钮导航到所需的通道并按 按钮。

    • 要试运行所有通道,请按 按钮和 按钮。

    显示环形线圈匝数屏幕。

  3. 设置环形线圈匝数(允许值:300 至 3000)并按 按钮。要设置环形线圈匝数,请参阅使用显示器修改参数

    • 如果匝数比有效,则显示已保存消息。

    • 如果匝数比无效,则显示错误消息。选择正确的匝数比。

  4. Esc 按钮。
    手动屏幕显示通道网格和通道 1 网格上的闪烁点。这表示选择了通道 1。
  5. 为其他未试运行的通道执行
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?