状态屏幕
概述
默认屏幕显示摘要屏幕。此屏幕显示未试运行的通道、已完成试运行的通道及其绝缘状态。
所有 12 个已完成试运行的通道的示例如下:
12 个已完成试运行的通道和 3 个通道(通道号:2、6 和 10)显示绝缘警报的示例如下:
12 个已完成试运行的通道和 3 个通道(通道号:2、6 和 10)显示已确认绝缘警报的示例如下:
所有 12 个已完成试运行的通道的示例如下:
12 个已完成试运行的通道和 3 个通道(通道号:2、6 和 10)显示绝缘警报的示例如下:
绝缘电阻测量 (R)
设备显示每个通道的绝缘电阻测量值。通道 4 的示例测量如下:
阻抗测量 (Z)
设备显示每个通道的阻抗测量值。通道 4 的示例测量如下:
检测到绝缘警报:绝缘故障
当绝缘值低于绝缘警报阈值时,设备显示绝缘故障屏幕。通道 4 的绝缘警报示例如下:
有两种可能的情况:
已确认绝缘警报
确认绝缘警报后,将显示此屏幕。通道 4 已确认的绝缘警报示例如下:
瞬时故障
发生瞬时故障时显示此屏幕。通道 4 的瞬时警报示例如下: