7ZH02-0406-04

I/O 配置

适用于 IFL12MCIFL12LMCIFL12MCTIFL12LMCT

您可以配置继电器参数以适应继电器输出信息的类型。

可以通过选择菜单 > 设置 > I/O 配置访问设备的 I/O 参数。

I/O 参数包括绝缘警报继电器确认警报继电器测试继电器

要修改参数值,请参阅使用显示器修改参数

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?