7ZH02-0406-04

通道名称

您可以设置所有 12 个通道的首选通道名称。

只能用英语设置通道名称。允许的字符包括:

  • A 至 Z

  • a 至 z

  • 0 至 9

  • 特殊字符(连字符-减号 (-)、斜线 (/)、百分比号 (%),句点 (.)、(空白))

通道名称的长度会根据选择的字符自动调整。例如,如果通道名称中只包含字符“W”,则最大长度为 8 个字符,如果通道名称中只包含字符“I”,则最大长度为 18 个字符。

使用下列上下文按钮进行编辑:

  • 用于修改选定的字符。

  • 用于选择当前所选字符右侧的字符,或循环返回左侧的字符。

  • 用于确认通道名称。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?