7ZH02-0406-04

绝缘测量

设备监控未接地电力系统中每个连接通道的绝缘情况。

设备:

  • 测量和显示:

    • 连续绝缘电阻 R (Ω),

    • 绝缘电容 C,它是配电系统对地的泄漏电容 (μF),*

  • 计算并显示与 12 个通道的 C 相关的阻抗 Zc (kΩ)。*

要查看这些值,请导航到菜单 > 监控要查看每个通道的测量值,请使用上下文菜单按钮。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?