7ZH02-0406-04

绝缘电阻 (R) 监控

未接地的电力系统需要绝缘监控,以确定何时发生第一次绝缘故障。

在未接地的电力系统中,设备必须不接地或必须使用足够高的阻抗接地。

在只有一个接地故障的情况下,故障电流非常低并且不需要中断。但是,如果第二个故障可能导致断路器跳闸,则必须安装 IMD 以指示初始故障。与 IMD 一起安装的设备会检测发生故障的特定通道的初始故障。此设备触发听觉和/或视觉信号。

通过不断监控绝缘电阻,您可以跟踪系统质量,这是一种预防性维护。此外,通过监控各个通道的绝缘电阻,您可以跟踪各个通道的质量。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?