7ZH02-0406-04

绝缘警报继电器确认(确认警报继电器

适用于 IFL12MCIFL12LMCIFL12MCTIFL12LMCT

可以根据连接到继电器的负载的使用情况设置绝缘警报继电器确认。

当继电器连接到负载(例如,喇叭或灯)时,建议在绝缘水平回升到高于设置阈值的水平之前关闭这些外部信号装置。这可以通过在绝缘警报状态下按下确认按钮来完成。

在某些系统配置中,需要防止此类型确认,并且仅在绝缘水平高于设置阈值时重新触发继电器。这可通过更改相应的参数来完成。

此参数允许的值为。默认值为

要将确认警报继电器设置为开,请选择菜单 > 设置 > I/O 配置 > 确认警报继电器 >

要将确认警报继电器设置为关,请选择菜单 > 设置 > I/O 配置 > 确认警报继电器 >

当设备检测到绝缘故障时,触发绝缘警报继电器。

  • 当该值设置为“开”并确认警报时,继电器返回其初始位置。

  • 当该值设置为“关”并确认警报时,继电器不返回其初始位置。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?