7ZH02-0406-04

安全信息

重要信息

在尝试安装、操作、维修或维护本设备之前,请对照设备仔细阅读这些说明,以使自己熟悉该设备。下列专用信息可能出现在本手册中的任何地方,或出现在设备上,用以警告潜在的危险或提醒注意那些对某过程进行阐述或简化的信息。

   

这两个符号中的任何一个与“危险”或“警告”安全标签一起使用,指示存在电击危险,若不遵循相关说明,可能会导致人身伤害。

这是安全警示符号。它用来提醒您可能存在的人身伤害危险。请遵守与此符号一起出现的全部安全信息,以避免可能的人身伤害或死亡。


危险
危险表示存在危险情况,如果不避免,会导致死亡或严重人身伤害。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
警告
警告表示存在潜在的危险情况,如果不避免,可能导致死亡或严重人身伤害。
小心
小心表示存在潜在的危险情况,如果不避免,可能导致轻微或中度人身伤害。
注意
注意用于提醒注意与人身伤害无关的事项。

请注意

电气设备应仅由经过认证的技术人员进行安装、操作、维护和维修。Schneider Electric对因使用本说明而产生的任何后果不承担责任。经过认证的技术人员是指该人员拥有与电气设施的架设、安装和操作相关的技能和知识,并且受过安全培训,能够识别和避免所涉及的危险。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?