7ZH02-0406-04

更改通道名称

  1. 导航到菜单 > 设置 > 网络 > 通道名称
    通道名称屏幕显示通道网格和通道 1 网格上的闪烁点。这表示选择了通道 1。
  2. 执行下列操作之一:

    • 要修改通道 1 的名称,请按 按钮。

    • 要修改其他通道的名称,请按 按钮导航到所需的通道并按 按钮。

    • 要修改所有通道的名称,请按 按钮并按 按钮。

    显示通道名称屏幕,其中的默认名称通道 – 1 和字符“C”高亮显示。

  3. 按下 按钮。

    显示通道名称屏幕,默认名称已被删除且屏幕为空白。

    • 要删除通道名称,请参阅删除通道名称

    • 要修改通道名称,请按 按钮。

      显示通道名称屏幕,其中高亮显示的字符显示空白字符。

      使用 按钮导航到所需的字符。

      注: 每次按 按钮时,字符按下列顺序循环:
      1. A 至 Z

      2. a 至 z

      3. 0 至 9

      4. 特殊字符(减号 (-)、斜线 (/)、百分比号 (%),句点 (.)、(空白))

  4. 按钮并导航到下一个字符。
  5. 执行 以更新选定的字符。
  6. 为其他字符执行
  7. 按钮确认通道名称。
    显示已保存消息。
  8. Esc 按钮。
    通道名称屏幕显示通道网格和通道 1 网格上的闪烁点。这表示选择了通道 1。
  9. 执行 更改其他通道名称。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?