7ZH02-0406-04

ION Setup

ION Setup 是一种设备配置和验证工具。

ION Setup 可与网络上的设备进行通讯并提供基本配置,该操作可以通过 HMI 完成,也可以通过高级配置(如固件升级和其他功能)来完成。

欲获得最新版本和安装工具并添加到设备的有关说明,请参阅 ION 设置

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?